This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:最大限度降低功耗

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/953856/cc2564c-minimizing-power-consumption

器件型号:CC2564C

客户看到电流消耗高于预期~34mA。 DID 调查并查看~33mA 正在通过引脚 B5“MLDO_IN”和 B6“CL1.5_LDO_IN”。

任何他们需要做什么的线索都会消除额外的电流。 在我们进入扫描模式时、是否有命令关闭这些内部 LDO?  在查看数据表时、他们希望尽可能接近324uA 扫描低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在一个板上发生还是在多个板上发生?  没有以这种方式关闭内部 LDO 的命令。  这可能是 HW、它们是否能够在 EVM 上重复?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户询问是否有 HCI 命令可用于将器件置于深度睡眠状态。 目前、他们已找到0xFD0C (HCI_VS_SLEEP_Mode_Configurations);这允许他们配置深度睡眠、但不会将芯片置于睡眠状态(电流消耗大于7.5mA;不小于100uA)。 为了进行测试,它们只启用深度睡眠并将参数保留为“请勿更改”:0xFD0C 0x00 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x0000 0000

     

    在深度睡眠时、它们是否会丢失发送到模块的配置? (即扫描设置)它们是否会在加电/初始化期间丢失我们应用于芯片的 BLE 贴片?

    有关修补程序的参考:

    专利版本:12_26_9-16

    系统状态:12.26(7.1)

     

    它们实现了11.25ms 窗口;用于测试的1.28s 间隔、并且发现进入引脚 B5/B6的电流为4.22mA、而没有主动扫描。 这对于我们的应用来说太高了、因此需要寻找替代方案。  功耗范围跟踪

     

    建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请访问此处- https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/584080?CC2564-Low-Power-modes-for-the-CC2564

    客户使用的 initscript 应将其设置为最低功耗模式。 客户使用什么 init 脚本?

    BR、

    Vince