Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:Code Composer Studio
我想将 CC26x2R SDK 中的 simple_broadcaster 项目与 CC2562RB 结合使用。 用于无晶振 BAW 操作的 CC2652RB 入门 指南对此可能性有暗示、但有一些器件尚不清楚。 到目前为止、我仅更新了"属性"中的器件。
- 是否建议创建新的 SysConfig 文件并从 CC26x2R 特定项目复制功能、或修改现有文件?
- 是否应该使用 SysConfig 完成步骤1-3? 由于 xoscHfAlwaysNeeded 包含在 ti_drivers_config.c 中、并且该文件由 SysConfig 生成、因此我假设是这样。 我只是不知道为什么不会提到 SysConfig、因为我们假定 CC2652RB 用户会使用它?
谢谢、