This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652RB:移植 SIMPLE 广播设备的 SysConfig 最佳实践

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/955385/ccs-cc2652rb-porting-sysconfig-best-practice-for-simple_broadcaster

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我想将 CC26x2R SDK 中的 simple_broadcaster 项目与 CC2562RB 结合使用。  用于无晶振 BAW 操作的 CC2652RB 入门 指南对此可能性有暗示、但有一些器件尚不清楚。 到目前为止、我仅更新了"属性"中的器件。

  1. 是否建议创建新的 SysConfig 文件并从 CC26x2R 特定项目复制功能、或修改现有文件?
  2. 是否应该使用 SysConfig 完成步骤1-3? 由于 xoscHfAlwaysNeeded 包含在 ti_drivers_config.c 中、并且该文件由 SysConfig 生成、因此我假设是这样。 我只是不知道为什么不会提到 SysConfig、因为我们假定 CC2652RB 用户会使用它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    CC2652RB 器件应受 CC13x2和 CC26x2 SDK 支持。 这对3.20以上的任何 SDK 版本有效。 您应该能够只修改简单广播设备项目中预先存在的 SysConfig 文件。

    2.如果参阅第4节中的步骤1-3、可以在 SysConfig 中进行这些修改。 我相信本指南是2019年2月创建的、从2019年第3季度开始、SDK 版本3.30引入了仅支持 SysConfig 的示例版本。 不过、这一点很好地说明了是否能够通过 SysConfig 实现。 我将在内部提交一个 TT。 感谢您的意见!

    此致、

    Jenny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jenny。 通过以下更改、它可以正常构建和运行:

    1. Properties > General > Device Area、Variant = CC2652RB1
    2. 在文本编辑器中打开 SysConfig、更新板: @客户端-板"/ti/boards/CC2652RB_LAUNCHXL

    这两个建议/正确的步骤是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很高兴听到它使用以下更改构建和运行、是的、这看起来是正确的。 尤其是在查看 SysConfig 文件后、我认为它确实会检查 Launchpad 是否为 CC2652RB_LAUNCHXL 并使用不同的配置。

    此致、

    Jenny