This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:无法导入"Hello "示例代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, BLE-STACK, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/955336/ccs-cc2650-not-able-to-import-hello-example-code

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他部件:CC2640BLE-STACKCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想为我的定制板(cc2640)尝试"hello"示例代码、当我尝试在 CCS (v10.1.1)中为 hello 导入示例代码时、但无法导入源代码。 我的目标是通过更改 cc2640的 IO 配置、使用 cc2650 Launchpad 通过上述示例代码对我的自定义代码进行编程。请指导我在哪里可以获得可在 CCS 中导入的示例代码。

提前感谢

此致、

BIpin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BIpin、

    您使用的是 BLE-STACK 还是其他软件解决方案?  请使用软件版本说明中或堆栈下载页面中提供的正确 CCStudio 版本(例如 、根据 版本说明、适用于 BLE-Stack 2.2.5的 CCS v7.4.0)。  如果您继续遇到问题、请提供您遇到的错误/问题的图片。

    此致、
    Ryan