This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:如何开始使用 CC1352R 在 Zigbee、BLE 和 WiFi 智能传感项目中实施

Guru**** 2520140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, MIOTY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/954694/launchxl-cc1352r1-how-to-start-working-with-cc1352r-to-implement-in-zigbee-ble-and-wifi-smart-sensing-projects

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC3220SFMIOTY

大家好、

我是这个领域的一个非常新的人。 我在 CC3220SF 和 TI RTOS 方面做了一些工作。 但我想在多频带无线 SoC CC1352上工作。 我希望大家都能为我提供一条良好的学习曲线。

感谢大家的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simplelink Academy http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHjJ8SNDuLXt3h6qHE4-OA__pTTHBmu__LATEST 绝对是一个良好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈您好、 感谢您的快速回复。 我知道 Simplelink Academy 是一个很好的起点、但是否有任何通用指南可用于了解 BLE 堆栈概念和实现? 另外、请告诉我是否可以让 CC1352R1与 LoRa 配合使用? 因为在我的项目中、Lora 可能更有可能代替 MIOTY。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 BLE Stack,请参阅  。 我知道、TI 不会在 CC1352R1上提供 Lora 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!  

    正如黄先生提到的、我们的 SimpleLink Academy 模块是熟悉器件及其使用方法的完美开端。  

    在 Resource Explorer 中、我们还提供了不同堆栈/技术的文档。 对于 BLE、我们有多个指南、例如 用户指南入门指南API 指南

    CC1352R1器件上不支持 LoRa。  

    谢谢、  
    ELIN