This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:传感器标签 CC1352R 的 UUID 列表。

Guru**** 2794685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/954022/cc1352r-list-of-uuid-for-sensor-tag-cc1352r

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、要求提供  传感器标签 CC1352R 的 UUID 列表。 客户主要在寻找 与 CC2650 SensorTag 属性表类似的 SensorTag 属性表。  

示例如下:e. 数据句柄(uuid:…aa71):0x45
f.通知句柄(uuid:…2902):0x46
g.配置句柄(uuid:…aa72):0x49
h.句点句柄(uuid:…aa73):0x4c
I.启用光学传感器。 将01写入配置句柄
a.#char-write-cmd 0x49 01
J.启用通知
a.# char-write-cmd 0x46 0100
K.从数据句柄中读取数据(值)。
a.#char-read-hND 0x45

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您可以在多传感器示例自述文件中找到相关信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、  

    感谢您提供的信息。  客户还想获取提供的每个 UUID 信息的句柄(十六进制)、以使用 BeagleBone 对传感器标签进行编程。 我们是否有这方面的信息?

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    手柄不是恒定的、它们可以改变、因此它们不应进行硬编码。 他们每次连接到新设备时都应执行服务发现。 有关句柄的更多信息、请参阅 BLE 定制配置文件 SimpleLink Academy 实验: