This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:无法获得与 CSS 中的 ADC 示例类似的结果

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/944130/launchxl-cc2650-couldn-t-get-the-similar-result-as-adc-example-from-css

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKLAUNCHXL-CC26X2R1

:大家好,

我正在使用 CSS7.4在我的 cc2650 Launchpad 上运行 ADC 示例代码。 我将通道0 (DIO23)连接到3V3、将通道1 (DIO24)连接到 GND、但无法获得示例中发布的类似结果。 有人能帮我解决这个问题吗?

我的 CSS 控制台仅具有以下日志打印:

[Cortex_M3_0]启动示例
系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。

示例中提到的结果为:

    ADC channel 0 initialized
    ADC channel 0 convert result: 0x3FFF
    ADC channel 1 initialized
    ADC channel 1 convert result (0): 0x0000
    ADC channel 1 convert result (1): 0x0000
    ADC channel 1 convert result (2): 0x0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    请参阅以下内容: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/653340 

    由于您正在获得控制台输出、我还建议您进一步调试应用、以查看其在运行期间是否被卡住或卡住。  然后、您可以进一步确定问题是什么、并对其进行相应修改。

    我还建议升级到 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 产品、如 LAUNCHXL-CC26X2R1、以获得最新的错误修复、最新功能和最佳支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我能够运行代码、今天看到的一些结果与我之前使用的配置相同。 根据该示例、我尝试将 A0连接到3V3、将 A1连接到 GND。  然后 A1连接到3V3、A0连接到 GND。 但这两种结果似乎没有太大差异。 请问原因是什么? 请参阅随附的屏幕截图以供参考。

    此外、我们还有一个具有8个模拟通道和一个接地的源。 我们应该将接地端连接到 ADC 上的哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 Board.h 中使用以下代码

    #define Board_ADC0 CC2650_LAUNCHXL_ADC0
    #define Board_ADC1 CC2650_LAUNCHXL_ADC1
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我现在得到了不同的结果。 您也可以问我的另一个问题吗?

    "此外、我们还有一个具有8个模拟通道和一个接地的源。 我们应该将接地端连接到 ADC 上的哪个引脚?"

    最棒的

    Jiaming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    您应该在 IC 器件之间共享一个公共 GND。

    此致、
    Ryan