This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:cc2541

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/943398/cc2541dk-mini-cc2541

器件型号:CC2541DK-MINI

在白色列表中添加服务的过程是什么?

由于 Android 终止服务、我们面临断开连接问题。 我读取循环传感器的代码、其中

//仅在链接终止后向白名单成员进行广告的持续时间
#define DEFAULT_WHICE_LIST_ADV_DURATION 10000

#define using white_list true

为避免断开连接和自动重新连接、应该采取什么解决方案

谢谢你。

Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下您使用的 SDK 版本? 此外、您是否正在使用我们的示例项目之一?

    我会指派某人来帮助。

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    目前、我们使用 的是 BLE-CC254x-1.5.1.1。

    我尝试了项目文件夹 Simple BLE Peripheral、Cyclic Sensor 下的 Ble 中提供的代码。

    当我们运行代码并将其上传到 PCB 中时、我们无法将其可视化到 BLE Scanner 应用中

    我所缺少的东西

    等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们使用 的是 BLE-SDK 版本 CC254x-1.4.1.1。

     如何解决 简单 BLE 外设代码中的断开连接问题

     白名单的作用是什么?

    此致、

    Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallavi、

    请对延误道歉;

    白色列表适用于地址(而不是服务)、如果在外设或中央设备上使用、其行为会有所不同。 在这种情况下、下面的两个讨论将讨论您设备上白名单的使用情况、这也指向其他资源。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/557392

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/417407

    请注意、这些适用于我们的软件和设备-我们无法控制连接的 Android/iOS 部分。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafel、

      感谢你的答复。 我的器件在外设模式下工作、并且正在进行广播。 而我们开发的 Mobile 则是一种集中式扫描器模式。

    这里有两件事1)设备(外设)之间的通信-中央(应用)  

    2)应用程序与操作系统之间的通信(Android/iOS)

    如果我们按照外设中循环传感器代码中的说明添加白名单功能、它可以解决断开连接的问题、并在器件和应用程序之间进行自动重新连接

    您是指 MAC 地址。

    请详细说明,公共地址和私人地址是什么意思?

    此致、

    Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallavi、

    [引用用户="Pallavi Dhikar"]请详细说明,公共地址和私人地址是什么意思?

    公有地址和私有地址由规范定义。 在以下位置可以看到良好的基准:

    https://www.novelbits.io/bluetooth-address-privacy-ble/

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔