This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE 连接前计时器中断为何不准确

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/940705/cc2541-why-timer-interrupt-is-not-accurate-before-ble-connection

器件型号:CC2541

大家好、

我的客户在 CC2541中心角色上使用计时器中断。 他们在 BLE 连接之前发现计时器中断不准确。 但在 BLE 连接之后、计时器中断是准确的。 定时器中断在1ms 内置1。  请帮助澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    感谢您的查询。 我已将此主题通知我们的团队成员之一、他将尽快提供更多见解。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我很乐意提供帮助;但我可能需要更多详细信息。

    您能否澄清以下内容?

    • 他们使用的是什么 SDK 版本?
    • 他们使用的是什么示例项目?
    • "计时器中断不准确"是什么意思? 您是否看到偏移? 如果是、有多大?
    • 他们使用的是开箱即用的硬件和固件、还是这是定制的?
    • 您能描述一下设置和重现问题的步骤吗?

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    您是否也能够收集任何信息? 或者他们是否解决了该问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。  

    客户通过硬件(硬件)方法解决此问题。