This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:cc2541

Guru**** 2550900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/943403/cc2541dk-mini-cc2541

器件型号:CC2541DK-MINI

大家好、团队、

  我有疑问,为什么 BLE 外设代码在 BLE Scanner 应用或 lightblueapp 中扫描后不可见。 simpleBLE 外设代码中缺少的任何命令、这些命令不允许在扫描后对应用中的器件进行通孔。

您能帮我解决这个问题吗

此致、

Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    感谢您的联系。 我会指派某人来帮助您。

    同时、您能否说明您正在使用的 SDK 版本?

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    我认为您应该能够开箱即用地看到该项目的广告。 如 Luis 所说、了解您正在使用的 SDK 版本以及您是否对项目进行了任何更改将会有所帮助。 我将尝试在我的终端重新创建此问题、但由于当前的家庭工作环境、查找硬件可能需要一些时间。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、我使用的是 SDK 版本1.5.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    当我尝试查找硬件以重现此问题时、让我们执行一些初始故障排除。 您是否能够确认图像已正确加载到设备上? 您是否曾尝试刷写 simple_peripheral 以外的任何其他示例?

    此致、
    阿尔茨