This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R-Q1:Simplelink CC26X2 SDK printf / Display_printf 问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/943920/ccs-cc2642r-q1-simplelink-cc26x2-sdk-printf-display_printf-issue

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

团队、您能为我提供以下客户帮助吗:  

 

我在 LAUNCHXK-CC26X2R1板上工作、并将 CCS 10.0.0.00010与 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 一起安装(4.20.01.04)

我已从 SDK 示例中导入 GCC 版本的“空”项目,并在 empty.syscfg 中为主机配置 Display。

项目编译良好、我可以将其刷写到电路板上。 但是、我的代码中有 printf 和 Display_printf、但在 IDE 控制台中没有打印任何内容。

如果我将 Display 更改为使用 UART、我可以在 UART 终端上看到 Display_printf 输出、但 printf 在任何地方都没有输出。

 

我的最终目标是让 printf/scanf 正常工作、因为我要在 CC26x2上移植一个严重依赖 printf 和 scanf 进行单元测试的库。

 

我已附上“空”项目供您参考。 请帮我解决这个问题吗?

 

 

 

 

我在 CCS 中看到的另一个问题是、在 Resource Explorer 中、我在 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK (4.20.01.04)前面看到灰色复选标记。 它引用了它无法找到的 xdctools 和 SysConfig 的特定版本。 如何解决此问题?

 

 

 e2e.ti.com/.../empty_5F00_CC26X2R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_gcc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、深度搜索、

    请客户查看 调试 SLA、其中引用 了使用 printf 文档的提示。  希望这些将有助于满足他们的 printf 需求。

    建议将 CCStudio v10.1用于 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v4.30、通常随 SDK 下载一起安装 XDCTools 和 SysConfig。  也许他们应该尝试从工具页面重新安装、然后检查 CCS 内的更新。

    此致、
    Ryan