This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:针对#39的 SDK 错误修复;与绑定的器件同步白名单#39;

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/946492/cc2642r-sdk-bugfix-for-sync-whitelist-with-bonded-devices

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1SysConfig

您好、TI 专家、

我刚才看到 SDK 4.30.00.54现在可用于 CC26x2。  此错误 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/922032 是否已修复?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    根据我发现的与此问题相关的 TT、我认为应该在今天发布的4_30 SDK 中修复此问题。 尝试一下、如果您仍有任何问题、请告诉我。  

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 SDK 4.30.00.54中仍然遇到此问题。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很遗憾听到这个消息、我将联系负责此问题的开发人员、看看我是否可以获得更多信息。 这个问题是否仍然像以前一样存在、或者是否有任何变化? 在上一个帖子中列出的重现此问题的步骤是否仍然是重现此问题的有效方法? 如果不是、您是否会介意逐步介绍如何重现此问题?

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。  在 LaunchXL-CC26x2R1上使用多角色示例时、我仍然会看到问题。

    我无法为您提供有关如何重现此问题的分步指南。 这次我执行了以下步骤:

    1. 在 SysConfig -> BLE -> Bond Manager 中激活"将白名单与绑定的器件同步"
    2. 构建并运行代码
    3. 与智能手机绑定(在下面称为"第一部智能手机")
    4. 停止调试会话
    5. 在 SysConfig 中的"BLE -> Broadcaster Configuration -> Advertisement Set 1 -> Advertisement Parameters 1下、将"Filter Policy"设置为"处理来自所有器件的扫描请求、并且仅从 WL 中的器件进行请求"
    6. 构建并运行代码
    7. 连接到第一部智能手机、 并在某些情况下更改 CCCD 的某些特性
    8. 使用之前未绑定的第二部智能手机、启动扫描请求并尝试连接

    步骤7和8可能不同。 当我在第二部智能手机的运行扫描期间尝试连接第一部智能手机时、我也可以观察到该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我对未能尽早答复表示最诚挚的歉意。 我正在积极地与研发部门的人员合作、以确定我们所解决的同一问题的这一部分、或者这是否完全是另一个问题。  

    此致、
    阿尔茨