This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:A3DP

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948302/ccs-cc2564moda-a3dp

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想知道 CC2564MODA 模块是否支持 A3DP 配置文件?  

我想将此模块与 TMS320F28377spzpt 结合使用。 您能帮我找到这方面的示例吗、因为我找不到 C2000系列的示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC2564MODA 支持 A3DP。  我们有适用于 MSP432和 STM32 MCU 的软件版本、但没有适用于 C2000的堆栈版本。  可在以下网址找到可用的软件:https://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我哪些可用的 SDK 最接近 C2000系列吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布的 Bluetopia Stack SDK 支持 ARM Cortex M3/4/7内核。 但是、C2000使用专有的 C28内核、未为其构建 Bluetopia 栈。 因此、目前不支持 C2000器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我可以将 MSP432的示例重做为 TMS320。 这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有很明白 重做示例意味着什么? 您是说移植到 TMS320吗? 如果是、这不起作用、因为您仍然需要为该内核构建的堆栈库。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、为了使现有示例适应我的芯片、我需要做什么? 或者、我们什么时候应该得到 μ С2000系列模块的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Hari 提到的、该器件不受支持、我们不提供 Bluetopia 的源代码、因此需要使用 C2000器件对其进行编译和测试、这不是 TI 可以支持的。  

    此致、

    特拉维斯