This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:是否可以在运行时激活/停用蓝牙?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/943485/launchxl-cc1352r1-is-it-possible-to-activate-deactivate-bluetooth-at-runtime

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

用户可以选择 BLE 仅在开始时有效还是一直有效。 如果用户在几分钟内未设置必要的配置、则应完全禁用 BLE 以节省能源。
 
我应该如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试读取配置并使用它来决定启用或禁用 BLE 广播。 如果没有广告,设备将无法连接,并且可以保持低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您能给我们提供更多详细信息吗? 您正在使用或计划使用哪个 SDK 版本? 您是否正在使用我们的示例项目之一?

    我会指派某人来帮助您。

    -Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04。 我使用简单外设示例。 目前、我们可以说、如果 Char 1变为0x01、我想禁用 BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试检查 simpleProfile_WriteAttrCB 中的 Char1值以确定关断器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,那么我该怎么办?

    if (char1 = 0x01){
        DEACTIVE_NODE();


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用"Power_SHUTDOWN (0、0);"完全关断器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、

    但是、正如标题中提到的、我只想停用 BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 HCI_EXT_DisconnectImmedCmd 来断开当前 BLE 连接、并且不启用 BLE 广播来停用 BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Yikai 在第一篇帖子中提到的内容是准确的; 如果器件未进行广播、并且电源模式已正确启用(.syscfg 文件中的默认设置可满足此要求)、则射频处理器应处于低功耗状态、无线电不应消耗任何功率。

    请记住、如果您使用的是 TI-RTOS、请确保处理 BLE 的所有任务也处于睡眠状态。

    下面的文章显示了电源管理器的配置方面(在 SysConfig 实用程序中设置)。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHjLk02KFlIZMJBHVQDeMQ__krol.2c__LATEST

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔