This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:从 LaunchPad 过渡/调试到生产 PCB

Guru**** 2881940 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2652RB, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/941320/lp-cc2652rb-transitioning-debugging-from-launchpad-to-production-pcb

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC2652RBTPS62740

我想知道在过渡到生产 PCB 时是否有任何建议。 在完美的世界中、我仍然能够在最终配置中使用 cJTAG 和 EnergyTrace。

  1. 我可以在生产 PCB 上将 LaunchPad 中的 XDS110用作 cJTAG 调试器吗? 或者、人们通常为此获取独立的调试器吗? 我看到端口 P7可用于外部目标、除了 LaunchPad 原理图之外还有其他文档吗?
  2. 是否有任何方法可以在 LaunchPad 上启用 EnergyTrace? 我猜不会

我将使用1.8V 系统。 我知道 LaunchPad 具有电平转换器、可使调试成为可能、但这可能会影响建议的解决方案/调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们的用户指南中有一节介绍如何移植到定制硬件: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc13x2_26x2/custom-hardware-cc13x2_26x2.html 

    该文档还链接到本应用手册:CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项  https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf 

    LaunchPad 上的"XDS100 OUT"可用于对外部目标进行调试和编程、LaunchPad 上的 EnergyTrace 也可配置为与外部目标配合使用。

    另一个选项是获取独立 的 XDS110 JTAG 调试探针XDS110 EnergyTrace 高动态范围(ETHDR)调试探针插件。 与板载调试器相比、这些独立探头可提供更好的性能和更多选项。 独立 XDS110支持1.8-3.3V I/O

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daniel。 我的定制 PCB 的最低要求似乎是:

    1. 电源
    2. GND
    3. JTAG TCKC
    4. JTAG TMSC
    5. 复位

    我只需从 LaunchPad 上的 P7中拉取这些引脚。 我还想确认:对于使用能量跟踪、我知道 PWR 将来自 LaunchPad、来自 P7的引脚1 (LS_VDD; 跳线设置为"XDS110 Power")、但是、我使用外部1.8V 稳压器(TPS62740)为 PCB 上的 CC2652RB 供电、并将使用 XDS110模拟3V C2032纽扣电池。 我这样做是为了利用 TPS62740上的 LOAD 引脚为 ADC 的双极电源链单独供电(请参阅下面的内容)。 无论如何、XDS110在 JTAG 引脚上需要1.8V 逻辑电平吗? 我只是想确保我不需要任何其他电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    LaunchPad 上的 XDS110具有电平转换器、可在电源跳线设置为"外部电源"时允许它与1.8V 逻辑进行通信。 默认情况下、XDS110需要3.3V 逻辑。

    此致、

    Daniel