This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:更新了 SWRA601以包含 CC2640L

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/941731/cc2640r2l-update-swra601-to-include-cc2640l

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!  

是否有计划更新 SWRA601以包含 CC2640R2L、从而解决客户对 CC2640R2L 的 QDID 的疑问?

谢谢。

Dunman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓曼

    感谢您的查询。 有一个版本有待发布、我将确认是否包含此器件。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2F 和 CC2640R2L 均可使用相同的 QDID。

    我将在应用手册中添加此信息。

    谢谢、此致、