This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:关于 RESET 引脚

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/942969/cc2541-about-reset-pin

器件型号:CC2541

您好!  

我的客户在查看参考设计后对 CC2541的 RESET 引脚有一些问题:CC2541 SensorTag 参考设计1.4 (修订版 B)

1/复位端子(R201#1上)=悬空/断开、R201 (V)和 C201 (V)、系统复位是否正常?

2/复位端子(在 R201#1上)=悬空/断开、R201 (V)和 C201 (X)、系统复位是否正常?

3/复位端子(R201#1上)=悬空/断开、R201 (X)和 C201 (V)、系统复位是否正常?

4/复位端子(R201#1处)=悬空/断开、R201 (X)和 C201 (X)、系统复位是否正常?

5/复位端子(R201#1)= VDD、R201 (V)和 C201 (V)、系统复位是否正常?

6/复位端子(R201#1)= VDD、R201 (V)和 C201 (X)、系统复位是否正常?

7复位端子(R201#1处)= VDD、R201 (X)和 C201 (V)、系统复位是否正常?

8复位端子(在 R201#1上)= VDD、R201 (X)和 C201 (X)、系统复位是否正常?

9/C201必须使用?

10对于闪存编程引脚:RESET_N、SLC、SDA。

当芯片处于正常运行状态时、应该如何连接它们?

例如、RESET_N、SLC、SDA 都是浮动/打开的、可以吗?

请提供意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    (X)和(V)是什么意思?

    为了使系统复位正常工作、R201#1不应悬空、而应连接至 VDD 并下拉至少1us、以使器 件恢复供电(请参阅数据表中的图2)。

    C201为必填项。 借助原理图中显示的元件值、RC 时间常数(上升时间)为2.7us、这足以确保器件通电时清除所有寄存器。

    关于闪存编程的问题、请参阅 此处。 此主题中提到的应用手册 位于此处

    在正常运行期间、RESET_N 必须为高电平。

    BR、