This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于基本速率蓝牙的直接无线电控制的最佳 TI 平台

Guru**** 2543510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400, CC2560, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/951604/best-ti-platform-for-direct-radio-control-of-basic-rate-bluetooth

主题中讨论的其他器件:CC2400CC2560CC2564

大家好、TI、

我想构建自己的物理层驱动程序来访问基本速率蓝牙数据包。  我之前所了解的内容基于 CC2400收发器、该收发器显然已被弃用。  但是、该器件具有我要查找的功能: 寄存器级收发器物理层控制。  我想问的是、推荐的 TI 迁移路径可能是什么?  如果您可以推荐此类器件、是否有集成的处理器/无线电评估板?

我想做的总结:

(1)  支持基本速率蓝牙物理层(1MHz 通道、1Mbps 波特率、GFSK)。  不是 BLE 或 Zigbee、谢谢。

(2.)  通过寄存器 r/w、可能是 Fifo/SPI 输出或任何等效器来实现 CC2400等直接无线电控制。

(3.)  不是像 Bluetopia/CC2564x 这样的高级黑盒接口。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找直接控制的"蓝牙经典"无线电? 我能想到的最接近的是 CC2560、甚至是 CC2564。  

    这些解决方案中的一个是否有帮助?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    256x 系列很可能可以解决我的问题。  但是、从我看到的情况来看、只能通过 Bluetopia 软件接口来解决它、这种接口很复杂、在短时间内无法理解。  我只想让收发器进行基本速率解调并将原始位发送到处理器。

    如果有一种简单的 Bluetopia 模式可以实现这一点、我对此感兴趣!

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉耽误您的时间;我的雷达下方出现了此问题。 我不知道这种解决办法,但我通知了可以进一步澄清的小组。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2564x 器件包含内置的 BT 链路控制和 LMP 处理功能。 外部器件只能通过 HCI 协议进行通信。 没有用于与 BT PHY 直接通信的接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  这就是我在搜索 TI 解决方案时了解到的内容。

    我是否可以添加此问题(可能需要转到其他论坛?): 2400是否仍是 TI 产品线?  该收发器可根据我的要求以1Mbps 的速率进行 PHY 层、但声明该器件已被弃用。

    谢谢你。