This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:将数据从 CC2652 Launchpad 发送到 Android 智能手机

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/949162/ccs-lp-cc2652rb-send-data-from-cc2652-launchpad-to-android-smartphone

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想将数据从 CC2652 launchpad 发送到 Android 应用。 我从 Simple Link SDK 中的 Project Zero 示例开始、但无法使用 Android 连接 Launchpad。 我是否需要像 CC2650 LP 那样喜欢按按钮。

谢谢、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PROJECT_ZERO、它演示了在 LaunchPad 上按下左或右按钮时向智能手机应用程序发送按钮按压通知。 但是、您也可以发送通知而无需按按钮。 这完全取决于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、您可以建议从 BLE 堆栈进行数据传输的任何示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 PROJECT_ZERO 如何实现 OAD 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OAD 是无线下载?

    simpleperipheral.c 项目怎么样?

    我是否可以使用它来通过它传输数据?

    谢谢、

    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,OAD 是无线下载的。

    simple_peripheral 充当 BLE 外设以连接到 BLE 中央、您必须使用一个 BLE 中央设备与 BLE 外设进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,OAD 是无线下载的。

    这是我知道的、但我知道如何使用此功能将传感器数据传输到 Android 智能手机。

    simple_peripheral 充当 BLE 外设以连接到 BLE 中央、您必须使用一个 BLE 中央设备与 BLE 外设进行通信。

    是的、我要做的就是将 simple_peripheral 上传到 CC2652 LP、然后尝试通过 BLE 终端应用或 BLE 扫描仪将其连接到 Android 智能手机。 这是正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OAD 未将传感器数据传输到 Android 智能手机。 它是智能手机到 BLE 外围设备。

    2.是的,是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了,我将采取第二种方法将传感器(连接到 launchpad)传输到 Android 智能手机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该起作用。