This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 德州仪器(TI)的紧急数据请求

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, DRV2625, LP8501, TPS61235P, CSD17308Q3, BQ25895, TUSB320, TPD2S300, LP5523, CSD22202W15, LM3535, BQ24192, SN74AUP1G32, LM2796, CSD13202Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/952193/urgent-request-for-data-_-texas-instruments

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561DRV2625LP8501TPS61235PCSD17308Q3BQ25895TUSB320TPD2S300LP5523CSD22202W15LM3535BQ24192SN74AUP1G32LM2796CSD13202Q2BQ24250P

您好!

                                                                                                                                                                                                                          

这是来自 Flex 的 Akshay。                                                                                           

我们目前正在与我们的制造工厂之一合作、收集以下信息。

               

地点:珠海。

 

请向我们提供 以下 MPN 的回流温度和车间寿命(以天为单位)数据。

Flex P/N&BP 代码 器件型号 材料描述 制造 MPN 回流温度 车间寿命(天)
PMM1H-DIO.000029SPU000264 PMM1H-DIO.000029 二极管 TPD1E1B04DPY ESD 保护3.6V 应用工程师 TPD1E1B04DPYR    
PMM1H-IC.000146SPU000264 PMM1H-IC.000146 IC TPD1S514-1 12DSBGA 应用工程师 TPD1S514-1YZR    
PMM1H-IC0172SPU000264 PMM1H-IC0172 IC BQ27z561 12DSBGA 应用工程师 BQ27Z561YPHR-R1    
PMM5H-IC.000128SPU000264 PMM5H-IC.000128 IC INA216A3 4DSBGA 应用工程师 INA216A3YFFR    
PMM5H-IC.000128SPU000264 PMM5H-IC.000128 IC INA216A3 4DSBGA 应用工程师 INA216A3YFFT    
PMM5H-IC0176SPU000264 PMM5H-IC0176 IC DRV2625 9DSBGA 应用工程师 DRV2625YFFR    
PMM5H-IC0200SPU000264 PMM5H-IC0200 IC LP8501九通道 LED 驱动器25DSBGA 应用工程师 LP8501TMX/NOPB    
PMM5H-IC0228SPU000264 PMM5H-IC0228 IC TPS61235P 9-VQFN 应用工程师 TPS61235PRWLR    
PMM5H-IC0228SPU000264 PMM5H-IC0228 IC TPS61235P 9-VQFN 应用工程师 TPS61235PRWLT    
PMM5H-IC0240SPU000264 PMM5H-IC0240 IC TPS3421EGDRYR SON-6 应用工程师 TPS3421EGDRYR    
PMM5H-IC0249 PMM5H-IC0249 IC NCP170AMX330TCG XDFN-4/X2SON-4 半导体 TPS7A0333PDQNR3    
PMM5H-TR.000033SPU000264 PMM5H-TR.000033 晶体管 CSD17308Q3 MOS - N 30V 50A SON-8 应用工程师 CSD17308Q3    
PMH-IC.000108SPU000264 PMMH-IC.000108 IC BQ25895 QFN-24-500 应用工程师 BQ25895RTWR    
PMM1H-IC.000003.RDSPU000264 PMM1H-IC.000003.RD IC LM4040B20 SC-70-5、6-TSSOP (5引线)、 应用工程师 LM4040C20IDCKR    
PMM1H-IC.000094SSPU000264 PMM1H-IC.000094S IC NCP170BMX250 XDFN-4-650 半导体 TPS7A0525PDQNR3    
PMM1H-IC.000142SPU000264 PMM1H-IC.000142 IC TPS3420DDRY SON-6 应用工程师 TPS3420DDRYR    
PMM1H-IC.000143SPU000264 PMM1H-IC.000143 IC TUSB320 QFN-12-400 应用工程师 TUSB320LAIRWBR    
PMM1H-IC.000145SPU000264 PMM1H-IC.000145 IC TPD2S300 9DSBGA 应用工程师 TPD2S300YFFR    
PMM1H-IC.000148SPU000264 PMM1H-IC.000148 IC LP5523九通道 LED 驱动器 DSBGA2 应用工程师 LP5523TMX/NOPB    
PMM1H-TR.000024SPU000264 PMM1H-TR.000024 晶体管 CSD22202W15 MOS - P 8V 10A 9D 应用工程师 CSD22202W15    
PMH-IC.000002.RDSPU000264 PMHM-IC.000002.RD IC OPA330IYFF 5DSBGA 应用工程师 OPA330AIYFFR    
PMH-IC.000003.RDSPU000264 PMHM-IC.000003.RD IC LM40x20 0.5%或更高 SC-70-5、6-TSSOP (5引线)、SC-88A、SOT-353 应用工程师 LM4040B20IDCKR    
PMH-IC.000004.RDSPU000264 PMHM-IC.000004.RD IC TPS797285 SC-70-5、6-TSSOP (5引线)、SC-88A、SOT-353 应用工程师 TPS797285DCKR    
PMH-IC.000006.RDSPU000264 PMHM-IC.000006.RD IC 74LVC1G14 4DSBGA 应用工程师 SN74LVC1G14YZVR    
PMH-IC.000007.RDSPU000264 PMHM-IC.000007.RD IC 74LVC1G17 4DSBGA 应用工程师 SN74LVC1G17YZVR    
PMH-IC.000015.RDSPU000264 PMHM-IC.000015.RD IC  PESD3V3L4UW SOT-665 Nexperia TPD4E002DRL2    
PMH-IC.000019.RDSPU000264 PMHM-IC.000019.RD IC OPA369AIDCK SC-70-5、6-TSSOP (5引线)、SC-88A、SOT-353 应用工程师 OPA369AIDCKR    
PMMH-IC.000081SPU000264 PMHM-IC.000081 IC LM3535 20DSBGA 应用工程师 LM35TMX/NOPB    
PMH-IC.000106SPU000264 PMMH-IC.000106 IC NCP170AMX330TCG XDFN-4/X2SON-4 半导体 TPS7A0533PDQNR3    
PMMH-IC.000118SPU000264 PMMH-IC.000118 IC BQ24192 24-VQFN 应用工程师 BQ24192RGER    
PMMH-IC.000120SPU000264 PMMH-IC.000120 IC SN74AUP1G32 DFN-6-500 应用工程师 SN74AUP1G32DRYR    
PMMH-IC.000125SPU000264 PMMH-IC.000125 IC LM2796 18DSBGA 应用工程师 LM2796TLX/NOPB    
PMHM-TR.000023SPU000264 PMMH-TR.000023 晶体管 CSD13202Q2 MOS - N 12V 22A SON-6 应用工程师 CSD13202Q2    

ESD (是/否)和车间寿命(以天为单位)数据、MSL 级别存储温度 和回流 温度  

Flex P/N&BP 代码 器件型号 材料描述 制造 MPN ESD (是/否) 湿敏等级 存储温度 回流温度 车间寿命(天)
PMM1H-IC.000155SPU000264 PMM1H-IC.000155 IC BQ24250P 30DSBGA 应用工程师 BQ24250PYFFR          
PMM5H-IC0247SPU000264 PMM5H-IC0247 IC TPS2557DRBRD SON-8 应用工程师 SN2003043DRBRB          
PMH-IC.000051.RDSPU003905 PMHM-IC.000051.RD IC MSP430F227xIYFF、带 MT+BL 80BGA 49DSBGA 应用工程师 MSP430F2272IYFFR          
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

     由于您的查询性质,我已要求我们的客户支持中心( https://ticsc.service-now.com/csm ) 接管此请求。  凭借各种设备类型以及咨询的质量特性、CSC 能够更好地提供支持。 我建议您在将来的任何此类请求中使用 CSC。  

    您应在一个工作日内收到 CSC 的消息。  

    此外、请注意、您请求的信息可在 TI.com 上找到。 例如:

      TI 产品的内部制造货架期是指从具有适当产品货架  性能的产品产品推出之日起的时间。  而内部制造货架  在  交付给客户之前的货架期。 制造生产日期代码如何影响客户货架…

    在哪里可以找到 MSL 等级信息? 湿敏等级(MSL)决定 了车间 寿命 等级应用手册 (http://www.ti.com/lit/spraby1)。      有关 SMD 的一般回流周期、驻留时间和峰值温度、请参阅以下链接:•www.ti.com/.../spraby1a…

    直接访问此信息可以节省一些时间。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我注意到您过去发布的几个线程请求部件列表的 MSL/回流焊数据。

    假设 TI.com 上尚未提供该数据、获取该数据的最快方法是直接从我们的客户支持中心 https://ticsc.service-now.com/csm 申请 (E2E 更倾向于解决电路设计/软件调试问题)。

    如果您有任何疑问、请告诉我-再次感谢您使用 TI -

    周末愉快!

    Jim Carrillo

    在线支持经理

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您发送邮件。

    我们在数据表中查看、但没有与回流温度和 ESD 相关的可用信息。

    我请求您尽早提供数据。

    请查找相同的附加文件。

    e2e.ti.com/.../Texas.xlsx

    回流温度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、   

    回流温度/温度曲线不仅取决于 IC、还取决于 PCB 结构。  因此、未说明每个器件的特定回流温度。  从我之前提到的这个 wiki 中:  https://processors.wiki.ti.com/index.php?printable=yes&title=Package_Reflow_Profiles  第3节指出:  

    此信息仅供参考、不应用作最终回流焊曲线。 最终回流焊曲线必须在客户和制造工厂之间进行确定

    另请参阅此应用报告 :https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf ,并注意,设备载体标签上提供了 MSL 和回流焊的相关信息。

    最后、请注意、货架期和 MSL 符合 IPC/JEDEC J-STD-033和 IPC/JEDEC -020标准。  这些是管理标准。   

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    根据您提供的链接,我找不到回流温度。

    请提供相同的信息。

    e2e.ti.com/.../1258.Texas.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位、

     

    轻轻提醒

     

    请尽快提供请求的数据,这是站点的紧急要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

     在10月29日的帖子中:   

    由于您的查询性质,我已要求我们的客户支持中心(  https://ticsc.service-now.com/csm ) 接管此请求。  凭借各种设备类型以及咨询的质量特性、CSC 能够更好地提供支持。 我建议您在将来的任何此类请求中使用 CSC。  

    CSC 是否就此请求与您联系?  如果是、 请提供案例编号。

    对拖延表示歉意。  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、
    在获取您请求的信息的位置方面、似乎存在一些困惑。   为了尽快提供这些信息、我们已将您要求的信息汇总、因为您已声明这是紧急情况。  以下是 您的 Excel 文件、已更新:  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/FlextronicsReflowNov3.xlsx

    MSL 列给出了 MSL 级别和最高焊接温度。

    展望未来、如需了解更多相关信息、请使用以下两种在线工具 :一种是 MSL 等级查找工具: https://www.ti.com/packaging/docs/mslsearch.tsp  

    另一个是质量/可靠性/封装查找工具: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download 

    MSL 等级转换为本文档中所述的地板寿命时间:  https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf 。

    如果您再次需要类似的质量信息、但无法在线查找、请访问 我们的客户支持中心 https://ticsc.service-now.com/csm (E2E 更适用于电路设计/软件调试问题)。  

    再次对拖延表示歉意。  

    此致、

    ~Leonard   

     

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    非常感谢您的回答。

    感谢您的工作。

    祝你度过美好的一天!