This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:在调试模式和释放模式下构建简单外设应用

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/939092/ccs-cc1352r-simple-peripheral-application-build-in-debug-mode-and-release-mode

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35

CCS: Code Composer Studio 10.0.0

我 分别为调试和释放模式构建了简单的外设应用程序。 但在这两种模式下、我找不到任何差异。 我参考 TI 文档、其中显示以下内容:

调试构建配置通常没有优化、并且启用了完整的符号调试、以实现轻松调试。

2. Release 编译配置通常会启用优化并禁用符号调试、从而使代码尽可能小或快速、而无需源代码级调试。

实际上、我不知道它的真正含义。 但我在 这两种模式下检查了编译配置、但我找不到区别之处。 同时、我比较了这两种模式之间的输出文件大小、但输出文件大小似乎几乎相同。 你能给我一些建议吗? 非常感谢。

BRS。