This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:监控配对状态

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/940051/cc2541-monitor-pairing-states

器件型号:CC2541

你好!

我正在使用 CC2541开发 HID 鼠标、我有 LED 来指示配对和连接的状态、如下所述:

-断开连接时:出现动画,关闭 LED 上的  

-当请求连接/正在启动时:LED 保持橙色

需要注意的是、当器件准备就绪时、我希望将 LED 变为绿色。 我尝试使用 GAPBOND_Pairing_State_Complete、但这不会为我提供所需的信息。

Regads、Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    您需要回答的问题是"系统何时可以使用"? 建立连接是否意味着系统准备就绪? 是否需要配对才能使系统就绪? 是否需要粘接才能使系统准备就绪?

    此外、您还可以考虑在收到 GAPBOND_Pairing_State_Complete 事件和打开绿色 LED 之间添加延迟(使用时钟)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    当鼠标光标开始移动以响应设备移动时、系统就可以使用了、从连接开始到设备完全配对需要一些时间。 我希望这测量器件与任何中央设备首次连接时配对所需的时间、然后在进行重建时再次测量、 换言之,我想测量绑定前后的时间差,因为我知道绑定的设备对速度更快。 我这样做是因为我的 Android 智能手机出现故障、这会告诉我重新连接是否正常工作、如果延迟太长、我会终止正在进行的重新连接、然后擦除与该智能手机相关的绑定密钥。

    此致、

    布鲁诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    您是否考虑使用 GAP_authentication_complete_event?

    此致、