This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 F256蓝牙 ZigBee 模块

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/941048/cc2541-cc2541-f256-bluetooth-zigbee-module

器件型号:CC2541

你好。
我购买了 CC2541 F256蓝牙 ZigBee 模块。 随附此模块的照片。 是否有人设置了此模块? ZigBee 在此模块中的含义是什么? 我想通过 UART 引脚使用微控制器向该模块发送信息。 然后、此信息通过蓝牙传输到智能手机。 如何操作? 请完全指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是由第三方制造和销售的模块。 如果是、我会联系供应商、向您提供引脚分配信息以及建议的设置过程和配置、以便在 BLE 模式下运行此模块。 提到 Zigbee 似乎表明它是支持 Zigbee 的另一个模块的直接替代产品、但我不确定。

    希望另一位开发人员对该模块有一定的经验、并在此主题中提供更多见解。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系供应商吗? 我正在等待信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信它不能支持 Zigbee 协议、因为 CC2541不能支持 Zigbee。