This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:具有 CC2540的 SmartRF Studio

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/952612/cc2540emk-usb-smartrf-studio-with-cc2540

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件:CC2540

大家好、

你好、

我们收到了客户的问询、并希望确认 SmartRF Studio 与 CC2540相关。 为了让我不会错过信息的形成、我要复制下面的查询。

"一. 将 SmartRF Studio 与 CC2540配合使用时、能否自由更改 BLE 数据包数据并将其发送到其他 BLE 器件? (例如、发送具有异常校验和的数据包)
2.是否可以检查1中发送的数据包的响应。 使用 SmartRF Studio?"

谢谢、期待您的回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用工作室中的"Expert Mode"(专家模式)设置执行此操作。 但是、最大有效载荷限制为37字节。

    此致、