This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:非连接广播的配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/940979/cc2564moda-configuration-for-non-connectable-advertising

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们使用的是 CC2564MODA 和 Bluetopia 栈。 我们希望启用非连接的广播。  我们无法为此设置正确的配置。

RET_val = GAP_LE_Advertising_Enable (BluetoothStackID、false、&AddertisingParameters、&tabConnectivity Parameters、GAP_LE_Event_Callback、0);

当我们将 connectable_Mode 设置为  lcmNonConnectable 时、此函数始终将错误-1返回为无效参数。   

我们是否缺少任何东西?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将什么主机与 CC2564MODA 配合使用?

    MSP432 Bluetopia Stack 发行版附带了示例 iBeaconDemo 项目、我建议您查看。 该程序使用 GAP_LE_Set_Advertising_Data ()和 GAP_LE_Advertising_Enable () 函数设置非连接的 LE 信标。 如果您运行 iBeaconDemo、您是否获得预期的非连接广播行为?

    如果 iBeaconDemo 项目工作正常,请查看 InitializeApplication()、Openst()和 AddertizeIsemon()函数,以确保您的应用程序执行正确的设置。 我要仔细检查的唯一一件事是确保启用 BLE。 这是通过 BSC_EnableFeature (BluetoothStackID、BSC_Feature_Bluetooth_LOW_ENERGY)函数实现的。 除此之外、我建议您查看该示例应用并将其与您的应用代码进行比较。

    请告诉我、iBeaconDemo 应用程序是否不是您想要的、或者您是否仍需要更多调试指导。

    此致、

    Michael