This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:驱动器未使用时 I2C SDA 和 SCL 引脚的最佳默认状态?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/952542/cc2652rb-best-default-state-of-i2c-sda-and-scl-pins-when-driver-is-not-in-use

器件型号:CC2652RB

大家好、

我将使用适用于 CC2625rb 和 TI-RTOS 的 I2C 驱动程序。

有人能否解释一下 I2C SDA 和 SCL 引脚的最佳默认状态、以便在下面的 syscfg 部分中将节能作为主要功能?

在本例中、我们确实有4.7K 的上拉电阻器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知、I2C SCLK 和 SDA 是内部上拉电阻、您无需专门对它们进行设置。