This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:6LoWPAN 兼容性

Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/952239/cc2564c-6lowpan-compatibility

器件型号:CC2564C

您好!

理论上是否可以使用 CC2564C 蓝牙控制器实现6LoWPAN? 据我所知、6LoWPAN 需要与此技术兼容的组件、到目前为止、我还无法在采用 BlueZ 和 Linux 内核的 CC2564C 上实现它。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 CC2564C 上不支持6LoWPAN、我的理解是、它定义了封装和报头压缩机制、允许通过 基于 IEEE 802.15.4 的网络发送和接收 IPv6数据包。  

    此致、

    特拉维斯