This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564A (?) CC2564B CC2564C & Amp;Stack/SDK 版本 WRT BT-SIG 规范修订兼容性和功能支持 BT4、BT41、BT42、BT5、BT51、 BT52.

Guru**** 2582115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C, CC2560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948653/cc2564c-cc2564a-cc2564b-cc2564c-stack-sdk-versions-wrt-bt-sig-spec-revision-compatibility-and-feature-support-bt4-bt41-bt42-bt5-bt51-bt52

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他部件:CC2564CC2560B

大家好、蓝牙团队、

我的问题是关于 CC2564的各种版本以及它们与“兼容”的 BT-SIG 规范的级别。 以及每种技术规格支持的级别。

例如... CC2564C 被称为“具有基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和低功耗(LE)的 BluetoothRegistered5.1”,因此它与 BT5.1“兼容”,但我知道它仅支持 BT4.2 (?) 功能.. 对吧?

我建议更新网络"标题"和数据表以提供此信息。 例如 CC2564C。 将其更改为..

CC2564C: 与 BluetoothRegistered5.1兼容(提供 BT4.2功能支持),具有基本速率(BR)、增强型数据速率(EDR)和低功耗(LE)

请填写下表。 修复不准确的问题并填写缺失的信息“??”。

CC2564:

Web (www.ti.com/product/CC2564 )说:“具有增强数据速率(EDR)、低功耗(LE)和 ANT 的 BluetoothRegistered4.0”

BT-SIG 技术规格版本与 BT4.0“兼容”

BT-SIG 规范版本“功能支持”:???

要获得此最新级别的“功能支持”,需要使用 STACK/SDK 版本:???

链接到具有此“功能支持”最新版本的 Stack/SDK 版本:???

 

CC2564A:似乎是一个不存在的器件

 

CC2564B:

Web (www.ti.com/product/CC2564 )说:“具有增强数据速率(EDR)、低功耗(LE)和 ANT 的 BluetoothRegistered4.0”

BT-SIG 规范版本与以下内容“兼容”:?

BT-SIG 规范版本“功能支持”:???

要获得此最新级别的“功能支持”,需要使用 STACK/SDK 版本:???

链接到具有此“功能支持”最新版本的 Stack/SDK 版本:???

 

CC2564C:

Web (www.ti.com/product/CC2564C )说:“具有基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)、低功耗(LE)的 BluetoothRegistered5.1”

BT-SIG 技术规格版本与 BT5.1“兼容”

BT-SIG 规范版本“功能支持”:???

要获得此最新级别的“功能支持”,需要使用 STACK/SDK 版本:???

链接到具有此“功能支持”最新版本的 Stack/SDK 版本:???

 

供参考:

 CC2564数据表(www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2564.pdf )似乎只能说。

从 CC2560A 和 CC2564更改为 CC2560B 和 CC2564B 器件

CC2560B 和 CC2564B 器件包含以下与 CC2560A 和 CC2564不同的更改

器件:

•从硬件的角度来看、这两个器件都是引脚兼容的。 从软件的角度来看、每个都是

设备需要不同的服务包。 在使用支持的器件与两个器件一起运行时

蓝牙堆栈、器件无缝集成、并且每个器件的使用保持相同。

•HFP 1.6 (WBS)配置文件或 A2DP 配置文件的辅助模式、可实现更高级的功能

而无需使用主机处理或电源

•在使用双线 UART 的 UART 传输层中支持 H5协议

•启用10个低功耗蓝牙连接

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merril、

    这里有很多问题/主题。  

    -我们的 BT 5.1兼容 CC2564C 和 WL8、不兼容。  我们通过的 TCRL201-1测试套件表明我们符合标准。  支持的功能不一定基于 BT 规格。  从一个 BT 规范变为下一个规范时、所有新特性都被视为可选。  我们在双模 BT 器件上支持的功能仍然与我们在 BT 4.2上支持的功能一致。  确定支持哪些功能的唯一方法是查看 BT 认证列表(QDID)的 ICS 详细信息。  您可以在其中逐行查看支持功能的列表。 请参阅查看 https://launchstudio.bluetooth.com/Listings/Search 并查看 QDID 145296、156966和156961。  

    - HFP 1.6 WBS 和 A2DP 可同时使用。  A2DP 不使用协处理器、但 A3DP 使用。

    应该真正使用硬件流控制、因此需要 H4。

    此致、

    特拉维斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    谢谢。。。 这仍然有点令人困惑。  我怎么能说...

    每个 CC2564/CC2564B/CC2564C 器件支持的最大 MTU 大小?

    2.支持哪些堆栈版本以及每个 CC2564/CC2564B/CC2564C 器件的最新(和兼容)版本?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    工厂提供的有关 MTU 大小和堆栈的一些附加信息。

    1)   WRT ATT MTU 大小(右侧)。 这取决于堆栈。 具有 Bluetopia 栈(ATTTypes.h)

      /*以下常量表示最小值和最大值        */

      /*(分别)属性   */允许的 MTU 值

      /*协议。                                                         *

    #define ATT_PROTOCOL_MTU_MINIMAL_LE                                23

    #define ATT_PROTOCOL_MTU_MINIMAL_BR_EDR                            48.

    #define ATT_PROTOCOL_MTU_maximum                                   517

     

    2)     堆栈版本–WRT Bluetopia 堆栈版本。 BT5.1更新的 Bluetopia 栈尚未公开可用。  目前、CC2564C (BT4.2)和 CC2564B (BT4.0)的发布堆栈为-

    https://www.ti.com/tool/CC2564CMSP432BTBLESW (CC2564C)

    https://www.ti.com/tool/CC256XMS432BTBLESW    (CC2564B)

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Merril