Other Parts Discussed in Thread: CC2541
您好!
我们如何将芯片上的 RSSI 读数连接到实际 dBm?
我还将检查 CC2541的数据表、下面是我想要了解的一些特性。
这些参数意味着什么? 如何测试/计算它们?
谢谢、此致、
Ambroise
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这些参数是在器件特性描述期间测量的。
从芯片读取的 RSSI 是在"绝对未校准精度"中规定的误差范围内以 dBm 为单位的实际接收功率。 对于2Mbps、读数误差可关断+/-6dB、而对于其他数据速率、读数误差应在+/-3dB 范围内。
RSSI 偏移的单位应为 dB (看起来像数据表中的一个排印错误)。 基本上 RSSI (dBm)= RSSI 寄存器值- RSSI 偏移(dB)。
有用的 RSSI 范围是 RSSI 测量将在其内有效的动态范围。 一旦 RF 前端饱和、当输入功率增加时、报告的 RSSI 值将不会改变。
例如、如果前端饱和至-25dBm、数字64dB 显示可精确测量的最低 RSSI 值为(-25 - 64)=-89dBm
因此、RSSI 测量范围将为-89dBm 至-25dBm。
此致