This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:用于接收字符的函数、直至'\n#39;。

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/950797/ccs-lp-cc2652rb-function-to-receive-characters-till-n

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在将字符从 UART 读取到 cc2652中。 我使用  UART_READ (UART、INPUT、1) 一次接收一个字节的字符。 是否有任何函数可以接收字符串、直到出现诸如'\n'之类的特定字符。 请建议是否有与 readstringuntil ("\n")等效的内容。

谢谢、

Shivam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您最终实现了这一目标,请将此主题标记为已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然我会这样做。 再次感谢您的耐心和指导!!!