请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2652RB Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在将字符从 UART 读取到 cc2652中。 我使用 UART_READ (UART、INPUT、1) 一次接收一个字节的字符。 是否有任何函数可以接收字符串、直到出现诸如'\n'之类的特定字符。 请建议是否有与 readstringuntil ("\n")等效的内容。
谢谢、
Shivam