This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:多主器件-多从器件/单主器件-多从器件拓扑

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2642R, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/939371/cc2640r2l-multi-master---multi-slaves-single-master-multi-slaves-topology

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: CC2642R、 CC2640R2F

你(们)好  

 是否可以在 CC2640R2L 蓝牙网络中实现以下拓扑?

1) 1)多主器件-多从器件

2) 2)单主器件-多 从器件  

请参阅随附的图片。

提前感谢

HARANATH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用多角色示例来实现此拓扑。 但是、CC2640R2F 的 RAM 和闪存有限、因此我建议您使用 CC2642R 而不是 CC2640R2来实现此目的。