This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:更新最新测试报告的计划

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/950022/cc2564moda-the-schedule-for-updating-the-latest-test-report

器件型号:CC2564MODA

您好!

您是否对 CC2564MODA 的测试报告有任何信息更新?
我们需要 EN 300 328 V2.2.2和 EN 62368-1第二个报告。
您能否分享最新的测试报告更新时间表?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    目前、我们没有分享计划、因为我们的认证在2021年8月仍然有效。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong-san、

    感谢您的信息。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong-san、

    请让我们确认一下这方面的更多详细信息。
    您是否意味着要在2020年12月20日之前将报告从 EN 60950-1更新到 EN 62368-1?
    如果没有、请分享将认证的认证内容。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    是的、我们目前正在进行这方面的工作、应该在截止日期之前更新这些内容。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong-san、

    感谢您的回复。

    此致、
    Nomo