This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:时钟和 EMC

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/938796/cc2564c-clocks-and-emc

器件型号:CC2564C

您好!

在我的器件中、我有非常敏感的模拟电路、带宽为2MHz、大约为64MHz、并且我有来自 CC2564C 的一些噪声、该噪声也在同一 PCB 上。 CC2564C 与26MHz TXCO 搭配使用、可用作经典蓝牙。 当我使用磁探头直接在芯片封装上拾取噪声时、我会获得以下组件:26MHz、40MHz、52MHz、80MHz 和104MHz、但如果我仔细观察64MHz (和16MHz)附近、我也会得到这个频率上非常小的组件。

我的问题是:可以通过软件关闭此时钟源(16MHz 和64MHz)、还是稍微对其进行调优?

此致

Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wojtek、

    不可能、蓝牙操作需要这些频率。 在这里、您唯一能做的就是在敏感模拟电路周围添加额外的保护/滤波功能。

    谢谢、

    Alexis