This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2540:CC2540与放大器;CC2541

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2541, CC2540EMK-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/950924/compiler-cc2540-cc2540-cc2541

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

在 CC2540主机测试发布项目中、有许多选项。 我想知道什么是差异? 是否有功能描述文档?

 ->CC2540USB、CC2540EM、CC2540EM-SBL、CC2540EM-EBL、CC2540USB-UBL…… 等等

2."BTooL"和"智能射频监听器"有何功能差异?

-->据我所知,btool 可以通过蓝牙连接扫描和连接 CC2540和 cc2541,射频监听器可以显示接收到的数据包。 正确吗?

我可以使用 CC2540 USB 软件狗同时使用这两个应用(BTool、射频监听器)吗?

是否提供了可同时运行两个应用程序的官方"hex file"?

4. Sniffer_FW_CC2540_USB 和 Sniffer_FW_CC2540_UART 和 Sniffer_FW_CC2540有何区别?  

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些示例适用于不同的 TI EVB、CC2540EMK-USB 和 CC2540EM + SmartRF05EB、无需串行引导加载程序即可运行或使用串行引导加载程序运行。

    BTool 可与 HostTest 配合使用以连接到另一个 CC254x 或其他 BLE 设备。 数据包监听器可让您在测试 BLE 协议时执行 BLE 数据包监听。

    您必须使用两个 CC2540 USB 软件狗、一个用于 BTool、另一个用于数据包监听器。

    这些适用于不同的 TI EVB、CC2540EMK-USB 和 CC2540EM + SmartRF05EB