This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:GATT 读取

Guru**** 2577175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/938763/cc2652rb-gatt-read

器件型号:CC2652RB

Hallo、

我想阅读一些具有简单中央配置文件和简单配置文件的 GATT 变量。

我在具有4种不同服务的简单外设中添加了新的定制服务。

我认为、为了读取 GATT 变量、我需要在中编辑代码  

SimpleCentral_processGATTDiscEvent。


代码行:

//存储 simpleprofile 特征1值的句柄

   connList[connIndex].charHandle

    = build_uint16 (pMsg->msg.readByTypeRsp.pDataList[3],

            pMsg->msg.readByTypeRsp.pDataList[4]);

我很难找到我的自定义服务的连接句柄并编辑上面的行。

我的主题标题上方提到了一个相关问题。

感谢你的帮助。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我会请相关工程师提供帮助。

    同时、您可能需要查看与 BLE 相关的 SimpleLink Academy 培训。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    关于连接句柄、我想澄清一下您当前如何搜索连接句柄、以便更好地帮助回答您的问题。

    同时、我建议查看 simple_central .c 中的函数 SimpleCentral_processAppMsg、以查看处理事件时如何提取连接句柄。 您可以从消息标题状态获取连接列表索引、该状态可用于为连接句柄的 connList 建立索引。

    另一个建议是验证 scConnHandle 是否已更新。 这可以在特定连接的上下文中使用。 要获取连接列表索引、请使用 API SimpleCentral_getConnIndex。

    请告诉我这是否澄清了您的问题、或者是否需要其他信息。 谢谢!

    此致、

    Jenny