Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2640, CC2640R2F, CC2642R
主题中讨论的其他部件:CC2564C、、 、CC2642R
我正在重新旋转一个当前使用 cc2564C 的系统、该系统连接到运行 BLE 堆栈的外部主机。 我们正在尝试提高 BLE 连接的吞吐量、此时我认为我们的最佳选择是在 BLE 器件上启用数据长度扩展(DLE)。 遗憾的是 、cc2564C 不支持数据长度扩展。 我注意到、许多 SimpleLink 器件确实支持 DLE、但从我可以看出、外部主机的 BLE 堆栈无法运行、因此必须改用自定义 TI HCI 命令。 鉴于我无法修改底层软件架构以使用 TI 的自定义命令、是否有器件和/或方法可为我的系统添加 DLE 支持? 是否有任何软件可用(或甚至可能)将像 cc2640这样的芯片转变为只接受常规蓝牙 HCI 命令的控制器器器件?
我知道、在 MCU 上运行蓝牙堆栈将是性能的最佳选择、因为它会从主机上承担处理负载、但在这种情况下、主机的功能足以运行 BLE 堆栈对性能的影响可以忽略不计。
我甚至不确定这是否是一个好问题-似乎大多数供应商的 BLE 器件现在都具有集成 MCU、因此我可能在这里遗漏了一些东西。
谢谢!