This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:将堆栈移植到不同的主机处理器并支持 AOD

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/936703/cc2564c-porting-stack-to-a-different-host-processor-and-aod-support

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2652R

我们正在考虑在新项目中将 CC2564C 用作 HFP 的蓝牙主设备。
您能帮助澄清以下几点吗?
-此 IC 预计在未来6至8年内投入生产吗?
我们希望将运行其他代码的 SoC 用作主机处理器。 运行 Aprox MIPS 有哪些内存要求? 支持此代码的操作系统要求是什么?
-您的 SDK 在 AOD 方面支持哪些功能?  是否完全支持? 如果不是、您是否有明确的路线图?

提前感谢您。

此致、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Antonio Muchaxo"]此 IC 预计在未来6到8年的生产中吗?[/报价]

    当然可以。  我们的正式声明如下:  

    www.ti.com/.../product-life-cycle.html

    [引用 user="Antonio Muchaxo">我们希望将运行其他代码的 SoC 用作主机处理器。 运行 Aprox MIPS 有哪些内存要求? 支持此代码的操作系统要求是什么?

    请访问 :https://www.ti.com/product/CC2564C#design-development

    我们提供适用于 TI MSP432和 STM32 uC 的 SDK 以及 Linux 插件。

    [引用 user="Antonio Muchaxo]SDK 在 AOD 方面支持哪些功能?  是否完全支持? 如果不是、您是否有明确的路线图?[/quot]

    我们正在努力在 CC2652R 等仅支持 BLE 的器件上支持 AoA、但没有计划在 CC2564C 双模器件上支持 AoA。

    此致、

    特拉维斯