This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:连续接收 UART 数据并在 SD 卡中写入数据。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/949985/ccs-lp-cc2652rb-receive-uart-data-continuously-and-write-data-in-an-sd-card

器件型号:LP-CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在接收来自另一个微控制器的 UART 数据、并尝试将其写入 SD 卡。 我能够连续接收、但无法写入。 请参阅下面的代码。

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
/* POSIX 头文件*/
#include 
#include 
#include 
//#include 
#include 
#include 
#include 
/* XDC 模块接头*/
#include 
#include 
/*驱动程序配置*/
#include "ti_drivers_config.h"
static SEM_t sem;
static volatile size_t numBytesRead;
//文件复制过程中使用的缓冲区大小*/
#ifndef cpy_buy_size
#define cpy_buff 2048
#endif
/*字符串转换宏*/
#define STR_(n) #n
#define STR (n) STR_(n)
/*用于 FatFs 的驱动器编号*/
#define DRIVE_NUM 0
const char inputfile[]="fat:"STR (drive_NUM)":input.txt;
const char outputfile[]="fat:"espec (drive_NUM)":output.txt;
//const char array []="Hello from shivam";
//static Display_Handle display;
//将此时间设置为当前的 UNIX 文本时间*

.tv_sec = 1469647026、
tv_nsec = 0
};
//此文件系统的文件名前缀,用于 TI C RTS */
char fatfsPrefix[]="fat";
unsigned char cpy_buff [cpy_buff _size];
//
*==== callbackFxn ====
//
void callbackFxn (UART2_Handle handle、void * buffer、size_t count、
void * userArg, int_fast16_t status)
{
if (status!= UART2_STATUS_SUCCESS){
/* UART2_READ()中出现 RX 错误*/
while (1);
}

numBytesRead = count;
SEM_POST (&SEM);
}

/*
==== mainThread ====
//
void * mainThread (void * arg0)
{
特性 输入;
const 字符 回声波峰[]="回声字符:\r\n";
UART2_Handle UART;
UART2_Params uartParams;
内部32_t semStatus;
uint32_t STATUS = UART2_STATUS_SUCCESS;

/*调用驱动程序初始化函数*/
GPIO_init();

/*配置 LED 引脚*/
GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_LED_0、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);

/*创建信标*/
semStatus = SEM_INIT (&SEM、0、0);

if (semStatus!= 0){
/*创建信标时出错*/
while (1);
}

/*在回调读取模式下创建 UART */
UART2_Params_init (uartParams);
uartParams.readMode = UART2_Mode_callback;
uartParams.readCallback = callbackFxn;
uartParams.baudrate = 115200;

UART = UART2_open (CONFIG_UART2_0、uartParams);

if (UART == NULL){
/* UART2_open()失败*/
while (1);
}

/*打开用户 LED 指示初始化成功*/
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_LED_0、CONFIG_GPIO_LED_ON);

/*对 bytesWritten 传递 NULL,因为它未在本示例中使用*/
UART2_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (echoPrompt)、NULL);

/*循环永久回显*/
while (1){
numBytesRead = 0;

/*对 bytesRead 传递 NULL,因为它未在本示例中使用*/
STATUS = UART2_READ (UART、INPUT、1、NULL);

if (status!= UART2_STATUS_SUCCESS){
/* UART2_READ()失败*/
while (1);
}

/*在执行读回调之前不要写入*/
SEM_WAIT (SEM);

if (numBytesRead > 0){
STATUS = UART2_WRITE (UART、INPUT、1、NULL);

if (status!= UART2_STATUS_SUCCESS){
/* UART2_write()失败*/
while (1);
}
}
SDFatFS_Handle sdfatfsHandle;
文件*src;
SDFatFS_init();
add_device (fatfsPrefix、_MSA、ffcio_open、ffcio_close、ffcio_read、
ffcio_write、ffcio_lseek、ffcio_unlink、ffcio_rename);
/*初始化实时时钟*/
Clock_settime (clock_realtime、&ts);
sdfatfsHandle = SDFatFS_open (CONFIG_SDFatFS_0、DRIVE_NUM);
/*打开文件进行读取和写入*/
src = fopen (inputfile、"w+");
fseek (src、0、seek_end);
fwrite(&INUT, 1, src);
/*关闭 inputfile[]*/
fclose (src);
/*停止 SDCard */
SDFatFS_Close (sdfatfsHandle);
//返回(NULL);

}
}

/*
=== fatfs_getFatTime ===
*/
int32_t fatfs_getFatTime (void)
{
time_t 秒;
uint32_t fatTime;
struct tm *pTime;

/*
* TI TIME()返回1900年以来经过的秒数,而其他工具则返回
*从1970年起返回秒数。 但是、TI 和 GNU localtime()
*将 TM TM_year 设置为1900年以来的年数。
*
秒=时间(空);

pTime = localtime (&seconds);

/*
* localtime()将 pTime->TM_year 设置为年数
*自1900年起、因此从 TM_year 中减去80即可获得 FAT 时间
*自1980年起的偏移量。
*
fatTime =((uint32_t)(pTime->TM_year - 80)<< 25)|
((uint32_t)(pTime->TM_mon)<< 21)|
((uint32_t)(pTime->tm_mday)<< 16)|
((uint32_t)(pTime->tm_hour)<< 11)|
((uint32_t)(pTime->TM_min)<< 5)|
((uint32_t)(pTime->TM_sec)>> 1);

返回((int32_t) fatTime);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不会对这个平台进行代码审核、但是代码一瞥就会引起这样一个问题:为什么要持续打开和关闭文件处理程序-这有可能在堆存储器中造成漏洞。 我将打开文件一次并离开运行时支持库(TI C 库)、以便在程序终止时关闭文件处理程序(无论如何都不应发生)。

    此外、我不会逐字节向基于闪存的存储器写入文件-这可能会耗尽闪存。

    此外、请勿像 在这里一样发布有关类似问题的重复主题帖

    此致、

    拉斐尔