请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我的客户使用 CC2564模块来运行 TUV 认证。
但是、当我们测试"BT RX PER"时、RX 接收功能不起作用。
以下是我的命令:
CBT TX,CC2564 RX
2. CC2564 TX、CC2564RX
CHI 测试命令:
:μ s
SEND_HCI_VS_Write_BD_ADDR 0xFC06、"5893D82846A1"
SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFD85、3、0、0xFF、0x1、 0x5、0、27、12、1、 0x01FF
SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFD85、3、0、0xFF、0x1、 0x5、0、27、12、1、 0x01FF
RX:
SEND_HCI_VS_DRPb_BER_Meter_Start 0xFD8B、0、0、0x5893DB2990B7、1、 0x1、27、65535、0x1FF、0x1
有什么建议吗? 或者如何测试 RX?
非常感谢您的支持。