This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564C:在 MSP-EXP432E401Y (非 MSP-EXP432P401R)上使用 CC2564CQFN-EM

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3135, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/949588/ccs-cc2564c-using-cc2564cqfn-em-on-msp-exp432e401y-not-msp-exp432p401r

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC3135MSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

客户正在设计 MSP432+CC3135+CC2564C 系统。

目前、有软件可使 CC2564CQFN-EM 与 MSP-EXP432P401R 配合使用。  

 CC2564CQFN-EM 是否有可在 MSP-EXP432E401Y 上工作的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您提到的、用于 Bluetopia 协议栈的参考 MSP432平台是 MSP-EXP432P401R。 借助 MSP-EXP432E401Y、您可以使用相同的 Bluetopia 库(因为 MSP432器件的 Cortex-M4F 内核是相同的)、但需要 HAL 和电路板特定的更改/适应。

    谢谢