This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:DMM 项目可以#39;t 找到 SysConfig

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/949755/cc2652rb-dmm-projects-can-t-find-sysconfig

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他部件:SysConfigSYSBIOS

在最新 CC2652RB DMM 项目上遇到奇怪的错误、表示即使  按照 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/sysconfig/docs/guide/update.html 的建议进行安装、从 TIREX 导入后也无法找到 SysConfig

使用本地 CCS10和最新的 SDK 4.3 (但 CCS9和 SDK4.2上存在类似错误。 注意到 Project_Zero 甚至不会导入)、

为什么本地 CCS 无法识别 SysConfig?

在 CCS Cloud 上运行正常dev.ti.com/.../node

请参阅下面的错误  

正在制作./src/sysbios/sysbios.aem4f ...
构建文件:"../DMM_154collector_remote_display_2_4g.syscfg"
调用:SysConfig
""-s "C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler CCS "./DMM_154collector_remote_display_2_4g.syscfg"
subdir_rules.mk:23:目标'build-893449375'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、""-s C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/.metadata/product.json -o syscfg -编译器 CCS ./DMM_154collector_remote_display_2_4g.syscfg、...) 失败。
make (e=87):参数不正确。
gmake:***[build-893449375]错误87
gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。