Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 CC2652RB
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在尝试合并 uartecho 和 fatsd no RTOS 代码以通过 UART 接收 Arduino 数据、并将其保存到连接到 CC2652RB Launchpad 的 SD 卡中。 这些代码分别适用于我的 Launchpad、即我能够通过 Arduino 接收数据、并使用 FTDI 驱动程序在串行端口上查看数据、我还能够使用 Launchpad 向 SD 卡写入虚拟文本。 但是、由于我需要同时执行这两个操作、我尝试合并这两个操作、但在合并它们时、所有函数都不起作用。 我已将我的代码附加到文件中。 此外、我还根据 both.e2e.ti.com/.../UARTECHO-FATSD-MERGED.txt 配置了 SysConfig 文件