主题中讨论的其他器件:CC2541、 CC2540、 CC2652R
大家好、我开始使用 CC2541迷你套件(cc 2540 USB 软件狗+ cc2541密钥卡)
我是本模块的初学者。 我不确定 我的想法是否正确。
我的应用需要具有 UART 功能的 cc2541密钥卡、因此我找到了"SerialBLEbridge"(https://processors.wiki.ti.com/index.php/SerialBLEbridgeV_1_4_1)。 在此应用中、他们使用 SmartRF05套件、但我不想使用它。
我想让 cc2541密钥卡可以接收 UART 数据、然后使用蓝牙将数据发送到 CC2540 USB 软件狗、然后使用 BTool 进行显示或使用串行通信工具进行显示。
SmartRF05套件的作用是什么? 我是否可以跳过此模块?
2.“SerialBLEbridge”是否适用于我的应用程序?
3.是否可以通过 BTool 显示接收到的数据?
谢谢、