This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EMK:使用 CC2541迷你套件的串行 BLEbridge 项目

Guru**** 1459570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2652R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/949144/cc2541emk-serialblebridge-project-using-cc2541-mini-kit

器件型号:CC2541EMK
主题中讨论的其他器件:CC2541CC2540CC2652R

大家好、我开始使用 CC2541迷你套件(cc 2540 USB 软件狗+ cc2541密钥卡)

我是本模块的初学者。 我不确定 我的想法是否正确。

我的应用需要具有 UART 功能的 cc2541密钥卡、因此我找到了"SerialBLEbridge"(https://processors.wiki.ti.com/index.php/SerialBLEbridgeV_1_4_1)。 在此应用中、他们使用 SmartRF05套件、但我不想使用它。

我想让 cc2541密钥卡可以接收 UART 数据、然后使用蓝牙将数据发送到 CC2540 USB 软件狗、然后使用 BTool 进行显示或使用串行通信工具进行显示。  

 SmartRF05套件的作用是什么? 我是否可以跳过此模块?

2.“SerialBLEbridge”是否适用于我的应用程序?

3.是否可以通过 BTool 显示接收到的数据?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF05套件是运行串行 BLEbridge 的硬件、使用 CC2541 Keyfox 硬件进行更换应该没有问题。

    2.如果您是要在主机和 CC2541密钥卡之间进行数据/消息通信、并使用 BLE 协议将数据/消息从 CC2541密钥卡发送到 CC2540 USB 软件狗连接到 BTool。 这应该是正确的参考设计。

    3.可以,接收到的数据应在 BTool 控制台上输出。

    顺便说一下、CC2541是一种旧的 BLE 解决方案、我建议您使用最先进的解决方案 CC2652R 而不是 CC2541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要完成之前的回答、我建议您查看 CC2541EMK 器件专用页面(这将澄清与 SmartRF05套件相关的问题)。

    您可能还需要使用 GitHub 上提供的简单串行套接字示例

    此致、