This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:UART 扩展

Guru**** 2912560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948921/cc2640r2l-uart-expand

器件型号:CC2640R2L

 CC2640R2L 只有1个 UART、我的客户需要2个 UART。

GPIO 是否可用于模拟 UART 进行通信?

2.如果不可行,是否有其他办法解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qixiang、

    有两个选项、要么为第二个 UART 实施基于软件的解决方案、要么利用传感器控制器的 UART 仿真器、Sensor Controller Studio 中存在这方面的一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的回复。 我的客户会同时使用2个 UART、CC2640R2L 中没有传感器控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qixiang、

    我的坏情况是、我将器件型号/名称读取得有点快。 对于"L"器件、实现基于软件的解决方案实际上是唯一且最佳的方法。 他们可以在利用 SPI 模块的同时降低软件的值、但这实际上只适用于仅 TX UART:

    www.ti.com/.../spna234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!