This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:用于绝对音量设置的 IO 远程控制

Guru**** 2141670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947987/boost-cc2564moda-ios-remote-control-for-absolute-volume-setting

器件型号:BOOST-CC2564MODA

 

客户在评估板上测试了调高音量和调低音量、但无法正常工作。

他们发现 iOS 存在类似问题  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/825960/3058028?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BOOST-CC2564MODA#3058028

 

它讨论了他们所面临的问题。

想了解如何通过遥控器解决这一问题、从而实现绝对音量设置。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请说明客户设置。

    1. 他们是否使用您提供的链接中的 A3DP 接收器演示?
    2. 他们是否在 iOS Android 中遇到此问题?  
    3. 此外、当他们尝试更改卷时、他们是否在应用程序中收到任何回调事件?

    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶稣,

    他们使用的是 A3DP 灌电流演示、在定制板和 TI EVM+MCU 上重复了此问题。  问题仅限于 iOS。   

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我认为客户正在处理 iOS 限制。 您引用的 E2E 提到 iOS 不支持音量控制的直通命令、这正是客户在 演示的 SendRemoteControlCommand 函数中测试 volumeUp 和 volumeDown 时尝试使用的命令。 我没有这方面的经验、但似乎有两种音量控制方法。 1.传递命令和2. 绝对音量控制。 我认为 iOS 支持绝对音量控制、但我不是专家。 我建议客户查看 Apple 文档、并可能查看其他论坛以了解 iOS 如何处理此问题。

    Jesu