This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2L:关于一些一般性问题、感谢&等待您的回复。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, UNIFLASH, CC-ANTENNA-DK-RD, CC-ANTENNA-DK2, LAUNCHXL-CC2640R2, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948442/cc2640r2l-cc2640r2l-about-some-general-questions-thanks-wait-for-your-reply

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、闪存编程器、 CC-Antenna-DK-RDCC-Antenna-DK2LAUNCHXL-CC2640R2SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

尊敬的 TI BT 专家:

我们现在对 CC2640R2L 感兴趣、我已经大致了解了 CC2640R2L 的数据表、我需要向您咨询以下问题:

1、多个通信端口 SPI、I2C 和 UART 是否已指定 GPIO (我在数据表中找不到 GPIO 的多路复用指令)

2. CPU 是否只需通过任何通信端口即可实现所有通信功能(例如仅使用一组 SPI、UART 或 I2C)。

3. RTC 功能的电源和功耗(RTC 是否可单独供电)。

4.内部 ROM 是否足够使用? 我是否需要外部闪存? 如何刻录 BT 驱动程序(或工厂刻录)、如何验证 BT、如何刻录 MAC (通过 SPI/UART/I2C?)。

5.可以使用常规2.4G 天线吗? 如果需要支持 BT 5.1的新功能、是否对天线有任何特殊要求?

谢谢、等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    1.可在任何数字 I/O 引脚上访问这些引脚、但后门引导加载程序需要特定引脚(进一步阅读)。
    您可以使用串行引导加载程序接口通过 UART 或 SPI 对 CC2640R2L 进行编程、SWRA466 SWCU117的第8节对此进行了介绍
    3. RTC 不能单独供电,但在待机模式下可用于低功耗操作。  它由32kHz RC 振荡器或晶体计时。
    4.应用程序不会存储在 ROM 中,因此您需要对器件进行编程,但出于此目的提供了内部闪存,因此不需要外部存储器。  您可以将 JTAG 接口与 UNIFLASH 或闪存编程器配合使用来对 CC2402RL 闪存进行编程、或使用之前提到的带有 UART 接口的 ROM 后门引导加载程序。
    5、是的、TI 提供了多种天线设计和参考、例如 CC-ANTENNA-DK-RD、CC-ANTENNA-DK2、 SWRA351SWRA117SNOA519SWRU120SWRA092和 LAUNCHXL-CC2640R2。  据我所知、不需要任何特殊要求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的详细答复。

    另一个问题、关于天线、我看到了以下有关 BT 5.1到达/离去角的陈述。请帮助了解此应用是如何实现的?

    它是否需要多个芯片?TI 是否有任何相应的应用?因为我在数据表中只看到一个天线接口。

    下面的链接是我的问题的原始来源、请帮助您查看

    https://www.insightsip.com/news/what-s-new/471-bt5-1-direction-finding-and-positioning-with-ble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下 AoA SimpleLink Academy 实验。  此功能将需要 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 和兼容的 CC26X2/CC13X2器件。

    此致、
    Ryan