主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、闪存编程器、 CC-Antenna-DK-RD、 CC-Antenna-DK2、 LAUNCHXL-CC2640R2、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
尊敬的 TI BT 专家:
我们现在对 CC2640R2L 感兴趣、我已经大致了解了 CC2640R2L 的数据表、我需要向您咨询以下问题:
1、多个通信端口 SPI、I2C 和 UART 是否已指定 GPIO (我在数据表中找不到 GPIO 的多路复用指令)
2. CPU 是否只需通过任何通信端口即可实现所有通信功能(例如仅使用一组 SPI、UART 或 I2C)。
3. RTC 功能的电源和功耗(RTC 是否可单独供电)。
4.内部 ROM 是否足够使用? 我是否需要外部闪存? 如何刻录 BT 驱动程序(或工厂刻录)、如何验证 BT、如何刻录 MAC (通过 SPI/UART/I2C?)。
5.可以使用常规2.4G 天线吗? 如果需要支持 BT 5.1的新功能、是否对天线有任何特殊要求?
谢谢、等待您的回复。