This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:使用外部 HRS 蓝牙器件在配对过程中的功率传输/消耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/948396/cc2564-power-transmit-consumption-during-paring-process-with-external-hrs-bluetooth-device

器件型号:CC2564

您好!

当我尝试连接到外部 HRS 器件时(由于外部器件的 MAC 地址)、如果器件不在范围内、CC2564将继续搜索它->确定

在搜索外部 HRS 器件期间、我希望降低 CC2564功耗。 我尝试根据 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector_.280xFD82.29文章更改 BLE 电源 、但迄今未成功。

在搜索外部 HRS 设备(心率监护仪设备)时、是否可以降低功耗/发射功率?

谢谢

弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更清楚:“在搜索外部 HRS 设备时...”   ->搜索由"ConnectLE"命令启动、然后我可以看到由于传输功率高而导致功耗上升、而我显然无法降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚您的器件是用作中央还是外设。 通常、在更改功率矢量后、您需要启动发送功率校准、例如 :HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0x00、0x00000800、0x01

    但是、在您的情况下、您是否尝试使用 HCI 命令设置广播 TX 功率? (HCI_LE_Set_Extended_Advertising_Parameters)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回答。 在功率矢量发生更改后、我已经使用 HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 命令执行校准。在设置功率矢量之后。

    在我的情况下、CC2564将处于外设模式(我发送 connectLE 命令、以便尝试连接到正在广播的外部器件)。 那么、实际上我想我的 CC2564尝试连接并且大部分时间都处于 RX 模式吗? 但是、在这种情况下、为什么电流消耗很高并且可以降低电流消耗?

    谢谢/弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、经过多次试验并检查后、似乎可以成功发送 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 和  HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration  命令、返回的所有状态结果都是0x00。 但无论我在功率水平上设置什么,它都不会改变任何东西。  

    您是否知道何时发送这些命令? 加载增补程序后?  

    到目前为止、尽管所有命令都已成功发送、但在发出 ConnectLE 命令后、功耗仍然完全相同。

    TX/Florent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎无法更改 CC2564上的任何功率传输设置。 connectLE 函数会抽取大量电流、如果有人知道如何减小电流、请告诉我 (我想在尝试连接外部 LE 器件时、CC2564会切换 Rx/Tx、因此最好至少控制 Tx 功率、如果不是边际控制与 RX 功耗之间的关系)

    谢谢/F